Operator CameraRgbAreaMedium

Operator Library: Hardware Platform

このオペレータは、Camera Link RGBミディアム構成モードのRGBエリアセンサカメラとVisualApplets間の画像データインターフェースを表します。 このオペレータには、CAMタイプの2つのVisualAppletsリソースが必要です。 リソースはオペレータによって自動的に占有されます。 このオペレータでは両方のカメラポート(ポートAおよびポートB)が使用されます。 詳細については、'Allocation of Device Resources'を確認してください。

このオペレーターは、Camera Link規格で指定されているさまざまなデータフォーマットをサポートするように設定できます。 パラメータ Format を使用して、カメラオペレーターをカメラで使用されているものと同じモードに設定します。

パラメータ化されたフォーマットは、カメラオペレーターの出力リンクフォーマットに一致するように変換されます。 出力リンクはいくつかのBit Widthに設定できます。 カメラフォーマットのBit Widthが、出力リンクでパラメータ化されたBit Widthよりも大きい場合、変換は下位ビット位置にビットを追加することによって実行されます。 ただし、カメラフォーマットのBit Widthが、出力リンクで使用可能なビット数よりも小さい場合は、最上位ビットのみが使用されます。

さらに、出力リンクで可能な限り最大の画像寸法を指定する必要があります。 ただし、実際に転送される画像のサイズはそれより小さくてもかまいませんが、このパラメータ化された最大値を超えてはなりません。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Output Link O、画像データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Output Link O
Bit Width {30, 36}
Arithmetic unsigned
Parallelism {2, 3, 4}
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D
Color Format VAF_COLOR
Color Flavor FL_RGB
Max. Img Width any
Max. Img Height any

パラメーター

UseDval
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default Dval_Enabled
範囲 {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

このパラメータをDval_Disabledに設定することで、Camera Link仕様に完全に準拠していないカメラをサポートすることができます。 無効モードでは、制御信号LvalおよびFvalを使用してピクセルをデコードします。 有効モードでは、追加のDval信号が使用されます。 通常、ユーザーはこのパラメータを変更しないでください。

Format
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default RGB30
範囲 {RGB30, RGB36}

このパラメータは、接続されたカメラのデータフォーマットを指定します。 フォーマットはカメラの設定と一致している必要があります。